This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:接口引脚的绝对最大额定值

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/576585/tpa3110d2-absolute-maximum-ratings-of-interface-pins

部件号:TPA3110D2

尊敬的各位:

此器件在接口引脚(/SD,GAIN0,GAIN1,PBTL,/FAULT)上具有Vcc+0.3V绝对最大额定值。

顺便说一句,你能教我关于'Vcc'的意思吗?

什么是'Vcc'= PVCC或AVCC?

[背面接地]

如果Vcc = AVCC,则AVCC引脚电压将降低到一定程度,因为AVCC电源和AVCC引脚之间存在电阻(10Ω Ω)。

换言之,我们认为接口引脚电压额定值将因AVCC下降而降低。

这是否正确?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,山本山,

    感谢您在E2E中提出问题。 并对混淆表示抱歉。

    在接口引脚(/SD,GAIN0,GAIN1,PBTL,/FAULT)的绝对最大额定值描述中, VCC是PVCC电压。  PVCC和AVCC之间的电阻 用于防止D类噪声进入输入放大器。  电阻 值很小, 通过的电流也很小, 然后 电阻上的压降很小。 因此AVCC 比PVCC要小,但 非常接近PVCC。

    此致,

    郑少文