请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPA3110D2 尊敬的各位:
此器件在接口引脚(/SD,GAIN0,GAIN1,PBTL,/FAULT)上具有Vcc+0.3V绝对最大额定值。
顺便说一句,你能教我关于'Vcc'的意思吗?
什么是'Vcc'= PVCC或AVCC?
[背面接地]
如果Vcc = AVCC,则AVCC引脚电压将降低到一定程度,因为AVCC电源和AVCC引脚之间存在电阻(10Ω Ω)。
换言之,我们认为接口引脚电压额定值将因AVCC下降而降低。
这是否正确?
此致,