https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/573307/tas5751m-hardware-id-is-incorrect
部件号:TAS5751M主题中讨论的其他部件:, PCM1862EVM
大家好,
我订购了TAS5751MEVM板以评估TAS5751M。
我还有PurePath控制台主板。 两个主板都是全新的。
我安装了PPC3软件和TAS5751M/33L EVM应用程序。
每当我尝试手动连接时(PPC3软件左下角的'connect'按钮),似乎都是这样。
但是,当我运行硬件检查时,它总是失败,因为出现“Hardware ID is incorrect”(硬件ID不正确)错误。 其他检查都正常。 我在TI论坛上找到了一篇描述类似问题的文章: https://e2e.ti.com/support/amplifiers/audio_amplifiers/f/6/t/54.3005万
但更奇怪的是:当我从主板(物理上)断开TAS5751MEVM的连接时,我仍然能够在软件中手动连接到TAS5751M。 它甚至会使“设备已连接”混乱。 这怎么可能?
因此,在这两种情况下(EVM物理连接/未连接),TAS5751M实际上是在PPC3软件中连接的(左下角的指示灯(软件中)变为绿色)。
但是,当我进入“音频处理”部分时,它会告诉我:“更新进程流失败”。
我应该采取哪些步骤来遇到这种奇怪的行为?
是否可以访问固件编辑器(如类似的文章)? 或者我是否可以尝试其他步骤?
提前感谢!