This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751M:硬件ID不正确

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5751M, TAS5751MEVM, PCM1862EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/573307/tas5751m-hardware-id-is-incorrect

部件号:TAS5751M
主题中讨论的其他部件:PCM1862EVM

大家好,

我订购了TAS5751MEVM板以评估TAS5751M。
我还有PurePath控制台主板。 两个主板都是全新的。
我安装了PPC3软件和TAS5751M/33L EVM应用程序。

每当我尝试手动连接时(PPC3软件左下角的'connect'按钮),似乎都是这样。
但是,当我运行硬件检查时,它总是失败,因为出现“Hardware ID is incorrect”(硬件ID不正确)错误。 其他检查都正常。 我在TI论坛上找到了一篇描述类似问题的文章: https://e2e.ti.com/support/amplifiers/audio_amplifiers/f/6/t/54.3005万

但更奇怪的是:当我从主板(物理上)断开TAS5751MEVM的连接时,我仍然能够在软件中手动连接到TAS5751M。 它甚至会使“设备已连接”混乱。 这怎么可能?

因此,在这两种情况下(EVM物理连接/未连接),TAS5751M实际上是在PPC3软件中连接的(左下角的指示灯(软件中)变为绿色)。
但是,当我进入“音频处理”部分时,它会告诉我:“更新进程流失败”。

我应该采取哪些步骤来遇到这种奇怪的行为?
是否可以访问固件编辑器(如类似的文章)? 或者我是否可以尝试其他步骤?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Julien,

    上述行为使我认为TAS5751MEVM中的EEPROM没有响应。 如果子板未通电,则会发生这种情况,因为EEPROM将不会通电。 您能否检查EVM的电源是否按预期工作? 消息“Failed to update process flow”(更新进程流失败)还表示TAS5751M IC没有响应。

    即使 未如您所述连接EVM,软件也会连接到PPCMB,这是为了进行调试。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迭戈,

    感谢您的快速响应。

    当我通过USB将PPCMB连接到我的PC时,蓝色'lock'(锁定) LED指示灯在micro-USB端口附近亮起。

    接下来,我将直流电源连接到TAS EVM上的终端连接器。 我将电压设置为18V DC。
    橙色'ET' LED以及黄色'3.3V'和'5.0V' LED亮起。

    来自此PS的电流约为240 mA。
    我尝试了不同的PS,但行为相同。 也可与其他直流电压(在TAS电压范围外)一起使用。

    我刚刚检查了EVM上TAS IC上的电源针脚。 我可以确认PVCC引脚上的18V DC以及AVDD和DVDD引脚上的3V3。

    乍一看,电源分配没有任何问题。

    我还能检查什么?

    此致
    Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Julien,

    感谢您的反馈。 如果电源正确,则需要验证是否已建立TAS5751M的I²C通信。 请在n ü I²C监视器中尝试以下代码,输出面板将指示写入是否成功。  

    W 56 1b 00
    W 56 05 00
    宽56 07 00 c0

    此外,您能否在编写代码后检查放大器的输出并告知我们结果?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    写入操作失败。 我在输出面板中看到每行的以下消息:"Error executing command"(执行命令时出错)
    (参见下图:)

    每个输出引脚上的电压相同:相对于GND ~6 V (DC),其上没有任何交流电。

    此致,
    Julien Roels

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有什么我可以检查的吗?
    或者更新/更改主板固件的方法?

    此致,
    Julien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Julien,

    感谢您的反馈,并对延迟表示抱歉。 即使评估板上的固件不正确,您也应该能够对设备进行通信和编程。 另一件值得尝试的事情是使用另一版本PurePath控制台的I²C监视器工具,并尝试将相同的代码写入放大器,以解决PPC3上的GUI问题。 另外,请确保重置引脚高,如果放大器处于重置状态,它将不会通过I²C进行通信。

    此致,

    -Diego Mel é ndez López ñ a
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迭戈,

    我确定要在另一个PPCx中尝试此操作,但我不清楚在哪里可以找到TAS5751M的正确目标文件?
    在PPC3中,这只是一个可用的应用程序,但我没有要在PPC1/2中使用的目标文件...

    同时,我检查了EVM上两个TAS器件的复位引脚,并可以确认它们都是高(3V3)的。

    此致,
    Julien Roels

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julien,

    您可以使用PPC1或PPC2的任何常规I²C工具尝试与放大器通信。 您是否有任何其他EVM可以使用PPCMB进行测试?  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迭戈,

    首先,感谢您的持续帮助。

    打开PPC1/2时,我必须选择一个目标文件。 PPC1/2是否有TAS5751MEVM的目标文件? 如果是,我可以在哪里找到它?
    我有其他TI EVM,但它们都不能与PPC主板或PPC3一起使用。
    例如,我有PCM1862EVM,它可以与USB-I2X板配合使用。

    在我看来,其中一个板(PPCM或TASEVM)已损坏...
    还有什么可以解释这种奇怪的行为?
    我有这些板已经有几个星期了,仍然无法测试TAS设备... 非常烦人。

    此致,
    Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确认EVM板本身已损坏。
    我订购了第二个EVM,该EVM立即可用。

    此致,
    Julien