This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:焊膏要求

Guru**** 2365770 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/575322/tas5766m-solder-paste-requirements

部件号:TAS5766M

我有一位客户需要一些有关TAS5766M焊锡膏要求的指导。   特别是,我们是否建议在暴露的焊盘上覆盖50 % 最小焊膏覆盖范围?  他们的制造部门参考了SLUA271A (http://www.ti.com/lit/an/slua271a/slua271a.pdf ),以证明50 % 覆盖范围。  SLUA271A指出:

 

通常,焊膏覆盖范围约为焊盘区域的50 % 至70 % (参见图11)。

设计一个孔,用裸露的焊盘印刷焊料1:1,会导致金属体积过大

将使零件“浮动”,从而导致打开和其它制造缺陷。 此外,还包括作废岗位的数量

在高功率应用中,热垫焊接接头的回流不应超过50 % (待验证)

使用X射线)。 基于JEDEC高K电路板堆叠,25 % 已被确定为点

降低热性能回报,但TI更倾向于设置50 % 限制(参考JESD51-7)。

首先,此应用说明是否适用于TAS5766M QFN封装(大大增大)。

其次,不清楚50 % - 70 % 的实际情况是什么。  我有一些可以离线显示的机密图片。

请告诉我,我可以尽快与谁讨论此事,因为他们现在正在构建此事!

谢谢,TI-AFA的John Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John!

    我会给您发送一封单独的电子邮件来介绍这一情况。  谢谢,Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    执行此操作的方法如下:

    1.确定TAS5766M上的垫片总尺寸

    5.5 x 3.5 = 19.25 mm²

    2.确定您想尝试的50 % 到70 % 覆盖范围的值。 覆盖范围越小,您对制造公差和自然脱气的担心就越少 ,从而在装配过程中导致设备下方的焊接桥接。 您选择的值越高,您所获得的热性能就越高,但会增加设备下焊接桥接的相似性。 在任何情况下,客户都应按照其质量和制造标准操作程序仔细检查主板。   在本例中,我们使用60 %。

    19.25 x 0.60 = 11.55 mm²

    3.在此矩形包装中,您可能需要创建一 个2 x 3孔矩阵。 这意味着您将有 6个可扩展60 % 覆盖范围的应用程序。 因此,要计算出每个孔的面积:

    11.55 / 12 = 1.925 mm²

    4,最简单的计算方法是使其呈正方形。 因此,我们采用上述数字并获取平方根,以便找到边长:

    1.925 mm²^ 0.5 = 1.3874。

    5.因此,您需要2x3的孔径阵列,每个孔径都是1.38 mm 正方形。 现在,您想知道如何将它们放在电极板上。 为此,将两个孔的宽度相加,从衬垫尺寸中减去,然后将结果除以3 (因为左侧,右侧和两个孔之间将有"空间"。

    [ 3.5 -(2 x 1.38)]/3 ≈0.2467 -所以,您需要在电极片边缘和孔径之间以及 在两个孔径之间使用≈0.2467。

    6.您对电极垫的高度(5.5 mm)执行相同的操作。 为了设置孔和衬垫之间以及孔之间的距离,您重复该过程,除非现在您有三个孔要间隔,而不是2。

    [ 5.5 -(3 x 1.38)]/3 ≈0.4533

    现在,您的模具孔径数组应如下所示:

    如上所述,客户需要测试他们决定执行的任何操作,以确保不存在制造问题。

    科迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Cody,
     
    您可以通过电子邮件发送图片吗?  很难看到,分辨率很差,因此缩小不起作用。
     
    再次感谢,此致,
    John Garrett
    TI - AFA
    手机:24.0687万 687-0350
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../RMT_5F00_stencil-and-vias.tif