https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/575322/tas5766m-solder-paste-requirements
部件号:TAS5766M我有一位客户需要一些有关TAS5766M焊锡膏要求的指导。 特别是,我们是否建议在暴露的焊盘上覆盖50 % 最小焊膏覆盖范围? 他们的制造部门参考了SLUA271A (http://www.ti.com/lit/an/slua271a/slua271a.pdf ),以证明50 % 覆盖范围。 SLUA271A指出:
通常,焊膏覆盖范围约为焊盘区域的50 % 至70 % (参见图11)。
设计一个孔,用裸露的焊盘印刷焊料1:1,会导致金属体积过大
将使零件“浮动”,从而导致打开和其它制造缺陷。 此外,还包括作废岗位的数量
在高功率应用中,热垫焊接接头的回流不应超过50 % (待验证)
使用X射线)。 基于JEDEC高K电路板堆叠,25 % 已被确定为点
降低热性能回报,但TI更倾向于设置50 % 限制(参考JESD51-7)。
首先,此应用说明是否适用于TAS5766M QFN封装(大大增大)。
其次,不清楚50 % - 70 % 的实际情况是什么。 我有一些可以离线显示的机密图片。
请告诉我,我可以尽快与谁讨论此事,因为他们现在正在构建此事!
谢谢,TI-AFA的John Garrett