This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5630B:TAS5630B无法驱动自耦变压器扬声器负载并永久出现故障

Guru**** 2446510 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5630B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/575199/tas5630b-tas5630b-unable-to-drive-autotransformer-speaker-load-and-permanently-fails

部件号:TAS5630B

我们在将TAS5630B连接到扬声器(在其输入处使用自动变压器)时遇到了场故障。

我们的放大器通过用于商业音频应用的升压变压器提供100V输出。

通常,它们连接到扬声器输入上的隔离变压器,以降压8欧姆负载,一切正常。

但是,某个品牌的扬声器使用自动变压器而不是隔离变压器来降低电压,这会永久导致TAS5630B断电。

设置:

我们的系统在BTL输出上具有10uH和680nF的LC滤波器。

电流输出连接至输出变压器至100V。 初级电感= 39mH。 中学:253uH

然后,输出变压器100V连接到扬声器的自动变压器,该变压器在输入端测量1.5小时,在输出接头测量9.7mH,以获得8欧姆负载。

播放音频时,放大器切换波形开始在放大器引脚输出(LC输出滤波器之前)上大幅过冲和下冲

自动变压器具有多个开关,可更改扬声器的功率传输,从而将输入电感从1.5h更改为195mH。

功率传输较小,7.5W至30W,具体取决于自动变压器接头。

在所有变压器抽头中,放大器可能由于电压过冲而死。

请参见随附的超调图像,

电压过冲通过示波器探针接地弹簧进行测量,以形成非常小的回路。

TI能否评论一下,在连接这样的自耦变压器时是否需要这样做?

我们是否应该看到切换波形开始过冲?

自动变压器不是"受支持的"设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Euan,Eluan

    很抱歉耽误你的时间,我正在调查此事,并将回复给你。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Euan,Eluan

    我看不到所附的过冲图片,能否请您附上?

    如果可能,我还想查看您的示意图。

    我会向您发送朋友请求,以防您私下发送。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,在论坛管理员批准主题之前,我无法发布图片。
    我们实际上在平均时间内发现了这个问题:)

    我们发现我们的输出变压器在低频下饱和。 80-120Hz。
    这会导致放大器进入一些相当疯狂的操作,放大器的输出严重不足和过射。
    电流实际上不会进入保护,因为我们有一个连接到变压器的低频高通输出滤波器来限制低频。 电容器的ESR足够高放大器不会将变压器的饱和视为短路和输入保护。
    因此,为了保护放大器,我们必须将肖特基二极管安装到输出引脚上,至少可以保护放大器。

    我们必须重新审视输出变压器的设计,看看我们能否改进其低频响应以防止饱和。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Euan,Eluan

    很高兴听到您解决了问题!

    我们听说其他人也有类似的问题。  

    此致,

    -Adam