This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:GPIO3配置

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3268

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/574503/tlv320aic3268-gpio3-configuration

部件号:TLV320AIC3268

您好,

将GPIO3引脚配置为TLV320AIC3268数据表第119页中所示的ASI3 DIN的数据是否正确? 我认为B0_P4_R86_D[6:2]的正确设置是0.0001万。

而且,当AS2和AS3运行时,ASI1多通道输入是否可以运行? 请告诉我如何将GPIO5配置为ASI1多通道输入的DIN2 (如果它们可以同时运行)。

此致,

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊藤山

    GPIO3引脚配置为ASI3 DIN,如表51 ( www.ti.com/.../tlv320aic3268.pdf )中所述。 B0_P4_R56用于将ASI3_DIN配置为GPIO3和B0_P4_R88上的输入,以将GPIO3引脚配置为ASI3 DIN。

    遗憾的是,ASI2和ASI3不能用于多通道操作。 有关详细信息,请参阅8.3 .9.2 .3多通道,多终端设置部分( www.ti.com/.../tlv320aic3268.pdf )。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lui-San,

    感谢您的回答。 很抱歉,B0_P4_R86是打字错误。
    我再次询问您,数据是否正确,以便将GPIO3引脚配置为数据表第119页中所示的ASI3 DIN。 我认为B0_P4_R88_D[6:2]的正确设置是0.0001万。

    此致,

    Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ito-san,

    我建议遵循数据表第119页的指示。 此表包含每个多功能引脚所需的所有配置。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lui-San,

    我们的客户告诉我们,TLV320AIC3268 ASI1可以在如下所示的进程流中通过B0_R4_R51_D[4:0]=0.1万从GPIO5接收I2S数据,该数据设置为L3,R3,且启用了同步模式。

    您可以检查一下吗?

    此致,

    Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊藤山

    客户回答正确。 如果将GPIO5设置为L3,R3且B0_P4_R51_D[4:0]=0.1万,则可用于接收I2S数据。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.