This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3256EVM-U:仅允许1个AnalogInput组件。

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3256EVM-U, TLV320AIC3256
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/574404/tlv320aic3256evm-u-only-1-analoginput-component-is-allowed

部件号:TLV320AIC3256EVM-U
主题: TLV320AIC3256中讨论的其它部件

我想将两个麦克风连接到评估模块板,一个用作输入麦克风,另一个用作参考输入。  但是,PurePath Studio返回“仅允许1个AnalogInput组件”。

我一定错过了一些明显的东西。  有人能告诉我我错过了什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bill,

    PurePath Studio允许两个通道。 AnalogInput组件具有左右通道输出。 因此,不需要AnalogInput组件。 其中一个麦克风将被路由至左声道,另一个将被路由至右声道。

    如果您有更多问题或意见,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Luis,你非常乐于助人。

    我想使用  TLV320AIC3256EVM-U模块的第二个输入(J3或in3_L/in3_R),因为它提供了麦克风偏置。  第一个输入(J2或IN1_L/IN1_R)没有。

    我将为我正在试验的两个麦克风提供一个外部麦克风偏置电路。

    我想尝试LMS或RMS方形算法来消除主麦克风信号的噪音。 是否有任何关于如何为LMS或RMS设置TLV320AIC3256的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bill,

    遗憾的是,我们没有任何适用于PurePath Studio的LMS或RMS算法示例。 但是,此软件提供多个筛选器块和数学运算,您可以使用它们来创建自己的算法。 如果您需要帮助,我可以为您提供指导。 此外,AIC3252-CS工具( www.ti.com/.../sloc213 )包含多个miniDSP解决方案,您可以与EVM (如自适应滤波)配合使用。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.