请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320AIC3256EVM-U 主题: TLV320AIC3256中讨论的其它部件
我想将两个麦克风连接到评估模块板,一个用作输入麦克风,另一个用作参考输入。 但是,PurePath Studio返回“仅允许1个AnalogInput组件”。
我一定错过了一些明显的东西。 有人能告诉我我错过了什么吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想将两个麦克风连接到评估模块板,一个用作输入麦克风,另一个用作参考输入。 但是,PurePath Studio返回“仅允许1个AnalogInput组件”。
我一定错过了一些明显的东西。 有人能告诉我我错过了什么吗?
谢谢你,Luis,你非常乐于助人。
我想使用 TLV320AIC3256EVM-U模块的第二个输入(J3或in3_L/in3_R),因为它提供了麦克风偏置。 第一个输入(J2或IN1_L/IN1_R)没有。
我将为我正在试验的两个麦克风提供一个外部麦克风偏置电路。
我想尝试LMS或RMS方形算法来消除主麦克风信号的噪音。 是否有任何关于如何为LMS或RMS设置TLV320AIC3256的示例?