请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320AIC3262 您好,
TLV320AIC3262数据表中提供了以下说明。
(10.3 .4.8 输出功率优化)
"充电泵切换电流的控制已编程为B0_P1_R34_D[4:2]。"
B0_P1_R34_D[4:2]-"充电泵功率配置/峰值负载电流"
我有疑问。
此寄存器设置是否也限制来自电源(CPVDD_18)的浪涌电流?
提前感谢您的参与。
此致,
Takishin