This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:充油泵的浪涌电流

Guru**** 2516970 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/574220/tlv320aic3262-inrush-currents-of-charge-pump

部件号:TLV320AIC3262

您好,

TLV320AIC3262数据表中提供了以下说明。

(10.3 .4.8 输出功率优化)
"充电泵切换电流的控制已编程为B0_P1_R34_D[4:2]。"

B0_P1_R34_D[4:2]-"充电泵功率配置/峰值负载电流"


我有疑问。

此寄存器设置是否也限制来自电源(CPVDD_18)的浪涌电流?


提前感谢您的参与。

此致,
Takishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    竹新山

    实际上,由于B0_P1_R34_D[4:2]用于减少充油泵的功率/电流消耗,因此需要CPVDD_18的电流消耗更少。 因此,此寄存器将降低CPVDD_18的电流消耗。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lui-San,

    感谢您的回答。
    我理解。

    此致,
    Takishin