请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5630B 主题中讨论的其他部件: TAS5613, TAS5630
您好,
我们设计了一系列使用TAS5630B,TAS5613和TPA3118的放大器,在生产过程中,我们发现一些使用TAS5630B芯片的放大器过热,即使没有任何信号和负载, 我们继续前进,拆除了输出电感器,以查看其是否将能量倾倒在输出滤波器上,但即使电感器断开,芯片也会加热并受到保护...这是我们在电感器断开的情况下在芯片输出上看到的波形,输出上似乎有某种形式的毛刺和振荡... 什么可能出了问题????
此致
Ardhendu