This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5630B:在加载条件下放大器过热TAS5630B

Guru**** 2375800 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5630B, TAS5613, TAS5630
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/573518/tas5630b-amplifier-overheats-in-noload-condition-tas5630b

部件号:TAS5630B
主题中讨论的其他部件: TAS5613TAS5630

您好,

我们设计了一系列使用TAS5630B,TAS5613和TPA3118的放大器,在生产过程中,我们发现一些使用TAS5630B芯片的放大器过热,即使没有任何信号和负载, 我们继续前进,拆除了输出电感器,以查看其是否将能量倾倒在输出滤波器上,但即使电感器断开,芯片也会加热并受到保护... 这是我们在电感器断开的情况下在芯片输出上看到的波形,输出上似乎有某种形式的毛刺和振荡... 什么可能出了问题????

此致

Ardhendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ardhendu:

    很遗憾听到您遇到一些问题。 我将尽我所能帮助您解决这个问题。 首先,我向您发送了一封私人邮件,以便获取PCB的原理图,布局或图片。 这可以帮助我们确定问题。
    关于故障,您是否在SD针脚上看到任何相应的活动?

    提供更多信息将非常有帮助。 您正在使用什么模式? 您的PVDD是什么? 您的负载是多少?

    此致,
    -Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,
    我们正在使用以下...

    1. BD模式
    2. PVDD - 48V
    3.负载- 4E和输出变压器

    关于SD针脚上的故障,我们尝试捕获...并非每个设备都出现故障,故障是非常随机的,比如50个左右的一个...

    此致
    Ardhendu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此我们发现了为什么我们会过热,尽管部件是1206 X7R 33NF/100V,但启动电容器实际上发生了故障。

    我们有几个电流发生故障的场故障...情况是电流连接到输出变压器,输出变压器提供70V和100V输出,在100V输出上连接了基于自动变压器的扬声器。 在上述情况下,当芯片发生故障时,我们仅从TAS5630中抽取7.5W。我们对基于自动变压器的扬声器进行了一些测量(www.communitypro.com/sites/default/files/CS8_SPEC_1.pdf)

    您是否可以检查EVM板并告诉我们出了什么问题?

    此致

    Ardhendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿登杜,是的,我可以看看类似的系统。 我们刚刚测试了具有70V和100V系统的全新TPA32xx系列,因此我们在这里有许多变压器。 我将查看一下,与我们的团队讨论,然后回复您。

    -Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    结束这段线程。
    我们发现放大器过热的原因是怠速时电流消耗过大。
    它被确定为自举电容器(33nF 100V陶瓷)的故障
    在散热器装配过程中,PCB稍微翘曲,导致陶瓷电容器断裂并出现故障。
    如果没有自举电容器,IC会吸收更多电流,将电流倾倒到散热器中,并最终进入热保护。

    更换自举式电容器解决了问题,放大器工作正常。

    上文关于自动变压器的额外员额是一个新问题。 我将针对此问题发布新的主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Euan,Eluan
    我很高兴您能够确定问题所在。 自举式电容器当然对正常工作至关重要。

    我们还将尽我们所能帮助解决自动变压器问题。 我将等待新的线索。

    此致,
    -Steve Wilson