主题中讨论的其他部件: SN74CB3Q3257
大家好,
我正在尝试对我设计的TAS5766M主板进行故障排除,该主板在并行模式下运行放大器的两个通道。 我对I2S音频数据开始流式传输到设备后大约30秒内出现的严重失真(听起来像是非常高的THD剪辑)感到困惑。 失真开始逐渐减少约20秒,然后总是自动解决-之后放大器的声音很好。 如果我停止音频流并重新启动它,则此行为是重复的。 就像放大器必须"预热"一样,但这对于D类放大器是毫无意义的。 其他重要意见:
1) 电源(在这种情况下为12VDC)持续施加到电流,因此该行为与任何通电顺序或电源稳定无关。 复制问题所需的只是启动和停止I2S数据流。
2) 我有一个.h寄存器配置文件,该文件是从PPC3中的调整工作中派生出来的,但是无论这些寄存器是否写入,都会发生这种失真。 即,当放大器处于"裸"模式且加电时默认寄存器值时,就会发生这种情况。
3) 逐渐解决的长期失真感觉与某处的较大RC时间常数有关,但没有明显的位置。 除了在DAC输出和放大器输入之间所需的交流耦合帽(在我的情况下为.1uF薄膜)外,没有音频路径模拟电路。 我想知道这是否可能与内部PLL有关,因为内部PLL在获取传入MCLK信号的锁定时非常缓慢,或者类似的情况。
其他人是否遇到过这样的行为? 如果是,您是如何解决的? 这对我的客户来说是一个严重的问题。
谢谢!
Josh