This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:基本配置设置失败

Guru**** 2377000 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/573073/tas5756m-base-configuration-setup-fail

部件号:TAS5756M

使用 PurePath_Console2_2.1_r3.5934万, TAS5756M PBTL模式,混合流量4,转储基本配置的.h文件。设置如下ppc2。

混合流量4.

2.转储.h文件

将 cfg_Registers[]生成的.h文件复制到MCU代码,并在 cfg_Registers[]的末尾添加退出待机代码,下载到MCU并运行,但SPK+/-输出电压与PVDD电压相同,并通过 示波器检查信号,SPK+/-上无PWM波形输出。

检查i2c的正时,它正常。  

基本配置文件是否需要使用.cfg输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,本,

    必须很少考虑。 转储文件功能从放大器读取寄存器数据,因此您需要运行并停止HybridFlow以将系数加载到放大器中。 输出电压等于PVDD不是正常行为,因此安培可能存在问题。 一旦 电源稳定且提供了有效的I²S时钟,此设备就可以开始流式传输音频,而无需配置任何寄存器。 请您检查TAS5756M在这些条件下的行为吗?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Diego
    控制台M/B与我手上SLOU366.pdf上的图片不同,同轴接头下方有白色10针脚针脚接头。左侧5针脚为GND, 右侧的5个引脚是MCK/BCLK/LRCK/DIN/DOUT,从上至下。在哪里可以找到此版本控制台M/B的参考规格?
    我尝试将有效的I2S信号连接到针座,功耗电流变为约400mA,12V输入,但SPK+/-仍然很低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Diego
    对于混合流量4,GPIO1/2/3应是高还是低?
    Shematic (Shematic
    pasteboard.co/wLL0pU402.png 9 l

    控制台m/b:
    pasteboard。co/wLNlBJfUH.png
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Diego

    如您所述,SPK+/-输出电压等于PVDD不是正常行为。
    我比较了EV板和我们的目标板的电气特性,测试条件如下所示。
    EV板:连接至控制台并打开电源(未连接至PC)
    目标板:ADC输出被MCU禁用并开机(SPK_MUTE为2.79V,TAS5756 i2c已断开)

    EV板 目标板
    BSTRPA - 4.99伏 5.10V
    BSTRPA+ 4.99伏 5.10V
    BSTRPB- 4.99伏 5.10V
    BSTRPB+ 4.99伏 5.10V
    GVDD 5.38伏 5.48伏
    DVDD_REG 1865mV 1898mV

    其他的字跟EV板一样,我觉得硬件是目标板的正常。

    但已启用有效I2S,SPK+/-输出电压等于PVDD。出现奇怪的问题时,在万用表测量SPK+/-电压后,SPK+/-输出电压将变为半PVDD。
    我无法理解这种情况。

    我尝试将I2S的信号连接到控制台,但我没有在控制台上找到外部I2S连接器(控制台与我回复时显示的SLOU366.pdf不同)。
    您是否应该提供一些建议?

    最佳