大家好,
客户需要开发IP语音电话。 他希望选择一个音频EVM板和一个音频IC。
1.对于EVM板 ,以下是特定要求:
A)。 为客户开发两种产品。 一种是音频信号通过麦克风输入, 音频信号通过扬声器输出。
另一个是 输入音频信号,输出音频信号连接到四线电话的模拟音频数据。
该板可以处理音频输入和输出,支持模数音频转换。
B)。 主板可以运行Windows系统或 Linux系统。
C)。 主板应具有以太网接口。
d)。 该板可 通过外部钥匙连接到输入端。
e)。 该板应具有此音频IC,以便 可以 配置高 电压和低电压电平的信号输入引脚。
f)。 环境温度:-40C~85C。
对于音频IC, 另一个产品是 输入音频信号,输出音频信号连接到四线电话的模拟音频数据。
客户希望为 四线电话选择模数音频转换IC。
您是否 可以推荐合适的EVM板和 合适的音频ADC IC?
祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)