This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 音频EVM选择和音频IC选择

Guru**** 2376610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/572607/audio-evm-selection-and-audio-ic-selection

大家好,

客户需要开发IP语音电话。 他希望选择一个音频EVM板和一个音频IC。

1.对于EVM板  ,以下是特定要求:

A)。   为客户开发两种产品。 一种是音频信号通过麦克风输入, 音频信号通过扬声器输出。

另一个是 输入音频信号,输出音频信号连接到四线电话的模拟音频数据。

该板可以处理音频输入和输出,支持模数音频转换。

B)。  主板可以运行Windows系统或 Linux系统。

C)。 主板应具有以太网接口。

d)。  该板可 通过外部钥匙连接到输入端。

e)。 该板应具有此音频IC,以便 可以 配置高 电压和低电压电平的信号输入引脚。

f)。  环境温度:-40C~85C。

对于音频IC, 另一个产品是 输入音频信号,输出音频信号连接到四线电话的模拟音频数据。

客户希望为  四线电话选择模数音频转换IC。

您是否 可以推荐合适的EVM板和 合适的音频ADC IC?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Mickey,

    为了给出正确的建议,我们需要客户提供有关音频设备要求的更多信息。 通常,我们的音频编解码器和ADC具有可满足您列出的几乎所有要求的EVM,以太网连接和外部密钥输入除外。 工作温度范围取决于所评估的IC。 您能否向客户询问有关音频IC要求的更多信息?例如输入数量,数字通道,电源,模拟输出数量,扬声器功率等? 共享结构图也会对我们有所帮助。

    谢谢,此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    感谢您的回复。

    对于音频ADC,客户需要1个输入数字通道和1个输出数字通道,2个输入模拟通道和2个输出模拟通道

    信道。 模拟输出通道用于连接四线电话信号。
    环境温度应为-40C~85C。 音频ADC没有其他特殊要求。

    您能否推荐合适的音频ADC IC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Mickey,

    感谢您的更新。 根据您的评论,似乎ADC的一个好解决方案是PCM186x系列音频ADC。 此设备可以在指定的温度下工作,但是它没有模拟输出,因此在这种情况下,您可能需要一个可以直接用于电话信号的DAC。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师