This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:TAS5731M单端连接问题

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/572632/tas5731m-question-of-tas5731m-single-ended-connection

部件号:TAS5731M

您好,先生:

请告知我们是否可以使用其它电阻来替换TAS5731M SE连接的R20和R21?  
5千欧和1 % 精度是否为必填项?


谢谢,此致,

陈耀恩
2017年07月02日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne,

    这些电阻器用作分压器,以产生中轨电压 以防止爆燃(将单个电容器与扬声器串联将导致爆燃)。 R20和R21仅将电容器的电压保持在PVDD/2处,因此只要两个电阻都具有相同的值,电阻就可以无问题地变化。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Diego,R20和R21的100k ohm,1/16W电阻器是否正常?非常感谢...Wayne Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne,

    是,可使用100K Ω 电阻器。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师