主题中讨论的其他部件:CC3200,
尊敬的社区:
我们正在使用CC3200生产基于物联网的产品
我们已决定将语音集成纳入我们的产品,并为客户提供无缝体验
这是我们第一次深入数字信号处理领域
语音处理的要求如下
答 黑盒必须接收4个麦克风的语音输入,并执行某种主动降噪
B. 黑盒必须具有编解码器ADC/DAC并支持I2S协议,以便其可轻松与CC3200连接
C. 黑盒必须能够驱动小型扬声器
因此,我们选择 了具有迷你DSP的TLV320AIC3263 (如果错误,请更正)
以下是我的关注
1.如何对此DSP进行编程? 我们已经获得了Pure Path Studio的访问权限,但由于EVM板成本高昂,我们目前无法购买
2.我们能否在 Pure Path Studio中建立连接,并导出生成的代码,然后将其导入Code Composer Studio的CC3200项目中?
3.是否可以连接扬声器并从Internet流式传输音频? 此DSP是否能够执行此操作?
4.持续收听麦克风中的关键字,如OK Google或Hey Siri?
5.我有这个Booster Pack http://www.ti.com/tool/CC3200AUDBOOST ,我还没有弄清楚它的工作原理?
很抱歉,这是我第一次体验音频处理,因此请原谅。
此致
Shashank