This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3263:使用CC3200对TLV320AIC3263进行编程,不带评估板

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, TLV320AIC3263
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/571965/tlv320aic3263-program-tlv320aic3263-without-evaluation-board-using-cc3200

部件号:TLV320AIC3263
主题中讨论的其他部件:CC3200

尊敬的社区:

我们正在使用CC3200生产基于物联网的产品  

我们已决定将语音集成纳入我们的产品,并为客户提供无缝体验

这是我们第一次深入数字信号处理领域

语音处理的要求如下

答 黑盒必须接收4个麦克风的语音输入,并执行某种主动降噪
B. 黑盒必须具有编解码器ADC/DAC并支持I2S协议,以便其可轻松与CC3200连接
C. 黑盒必须能够驱动小型扬声器  

因此,我们选择 了具有迷你DSP的TLV320AIC3263 (如果错误,请更正)

以下是我的关注

1.如何对此DSP进行编程? 我们已经获得了Pure Path Studio的访问权限,但由于EVM板成本高昂,我们目前无法购买

2.我们能否在 Pure Path Studio中建立连接,并导出生成的代码,然后将其导入Code Composer Studio的CC3200项目中?

3.是否可以连接扬声器并从Internet流式传输音频? 此DSP是否能够执行此操作?

4.持续收听麦克风中的关键字,如OK Google或Hey Siri?

5.我有这个Booster Pack http://www.ti.com/tool/CC3200AUDBOOST ,我还没有弄清楚它的工作原理?  

很抱歉,这是我第一次体验音频处理,因此请原谅。

此致

Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shashank,

    TLV320AIC3263是我们用于便携式应用的最佳音频编解码器之一。 其集成miniDSP具有足够的功能来处理我们的TI算法。 但是,此音频编解码器不支持回波噪声消除和有源噪声消除等算法。 miniDSP可以进行编程以实现过滤目的,正如您在PurePath Studio中所注意到的那样。 但是,只有通过外部DSP才能实现有源噪声消除。

    PurePath Studio可用于生成可在终端系统中使用的代码。 您可以在PurePath Studio维客页面中找到有关此功能的更多信息:

    e2e.ti.com/.../2823.how-to-generate-a-header-h-file-with-pps

    您可能会找到更多有趣的文章来全面了解PurePath Studio,如下链接所示:

    e2e.ti.com/.../3320.getting-started-on-purepath-studio

    miniDSP主要接收和发送它在编解码器中处理的I2S数据。 如果您有支持I2S的互联网模块,miniDSP可以处理所有这些音频数据,然后将其发送至扬声器驱动程序。

    此外,TLV320AIC3263支持麦克风输入。 您可以使用此音频编解码器通过I2S发送录制的声音。

    请查看此信息,如果您有其他意见,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Luis,

    感谢您提供这些信息,但要检测到有人说“好”Google或“嘿Siri”,我们需要使用一个完整的flege DSP,对吗?

    此致

    Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shashank,

    很抱歉回复延迟。

    实际上,您的应用需要完整的DSP。 我们的编解码器miniDSP没有足够的功能来处理此类算法。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,

    感谢您的回复

    我在DSP中保留婴儿步骤

    我的目标是设计一个系统,让我持续监控麦克风并聆听关键字,比如Hey Siri或OK Google

    DSP和我选择的是哪里可以让我的脚湿?
    一些评估委员会的费用等于我的工资:/

    此致
    Shashank
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shashank,

    我建议您联系C5000超低功耗DSP论坛。 他们在DSP应用方面拥有更多经验。

    e2e.ti.com/.../

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.