Other Parts Discussed in Thread: PCM4222
我设计了一个8通道数字输出卡,它使用4个PCM4222芯片,非常接近PCM4222-EVAL板和原理图。 唯一的区别是在输出阶段,我使用的是CoolAudio 1401 Adat Lightpipe编码芯片。 我在整个系统中一直测量精确的时钟,并将音频传输到PCM芯片,并且可以看到来自PCM芯片和CoolAudio 1401数据输入的数据流, 但我很好奇PCM4222的时钟除以2是否与运行全时钟速度(MCLK)的CoolAudio 1401不匹配。 我一直在想,因为我不像EVAL板那样使用DIT/AES/SPDIF输出,如果需要执行一些附加步骤来实现同步。 CoolAudio芯片不使用BCLK和LRCLK信号(或I2总线),并且TI的文档对于协同使用多个PCM4222芯片不是很有帮助。 我不是要求直接的解决方案,而是寻求有关在何处查找更多信息的指导,因为CoolAudio仅提供其数据表之外的支持。 如果有人在这条路上走过,我希望得到任何建议。 此外,我愿意通过CoolAudio芯片(如果可用)以外的其他方式构建Adat输出流。 提前感谢您的参与。