请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:DRV632, OPA322, OPA134您好,
您是否可以向我们提供您的建议,因为我们希望将DRV632替换为低成本音频运算放大器(OPAxxxx系列)?
我们考虑将OPAxxxx应用于具有PWM调制器输出为输入的差动输入的多反馈(MFB)。
所需资源如下所示。
<requirements>
- VCC:3.0 ~ 3.6V
—双电位输入信号:PWM调制器脉冲
-负载阻抗:5kΩ~ 10kΩ Ω
-不带静音针脚
-无停机引脚
-单位增益稳定
低成本
-滤波器拓扑:二阶有源低通滤波器(多反馈)
此致,
加藤