This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于音频线路驱动器的低成本OPAxxxx解决方案

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV632, OPA322, OPA134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/571187/low-cost-opaxxxx-solution-for-audio-line-driver

主题中讨论的其他部件:DRV632OPA322OPA134

您好,

您是否可以向我们提供您的建议,因为我们希望将DRV632替换为低成本音频运算放大器(OPAxxxx系列)?
我们考虑将OPAxxxx应用于具有PWM调制器输出为输入的差动输入的多反馈(MFB)。
所需资源如下所示。

<requirements>
 - VCC:3.0 ~ 3.6V
 —双电位输入信号:PWM调制器脉冲
 -负载阻抗:5kΩ~ 10kΩ Ω
 -不带静音针脚
 -无停机引脚
 -单位增益稳定
 低成本
 -滤波器拓扑:二阶有源低通滤波器(多反馈)

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato:
    我已将您的帖子移到音频放大器论坛。

    此致,
    Hooman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,

    我想您可以看看我最初的建议,如OPA134,OPA322或其中一个OPA16xx放大器。
    其中一些具有TINA TI模型或用于测试的参考设计。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hooman-San和Ivan-San,

    感谢您的回复。

    我将考虑这些部件是否可以通过使用有关您建议的部件的TINA TI型号应用于音频线路驱动器。

    此致,
    加藤