This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM675:与LM1875比较;有什么区别?

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1875, LM675
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/571418/lm675-vs-lm1875-what-s-the-difference

部件号:LM675
在“线程:LM1875”中讨论的其他部件,

您好,TI:

我计划使用LM675T来驱动低阻抗电感负载。  +/- 12V电源,+/- 0.5A自DC-10kHz,其中我的主要问题是信号保真度非常高:THD低和交叉失真低。  我找到了LM1875T的数据表,这两个芯片看起来非常相似,但不管有什么不同,我都不能从数据表中完全清楚地看出。  是否有人能描述两种车型之间最显著的差异,并建议哪一种车型在这种应用中工作得更好?

谢谢!

博士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dominic,

    这些芯片略有不同,但它们基本上是相同的核心设备。 LM1875最初设计为音频功率放大器,然后作为LM675的"功率运算放大器"进行"旋转"。

    主要区别在于如何在生产中测试两者。

    LM675 DC规格(偏移,增益等)比LM1875更严格,因为音频应用通常采用交流耦合,对DC偏移不关心。

    如果应用程序不是DC关键,则它们几乎可以互换。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太棒了,谢谢。 通过简单查看内部示意图,可以看出输入阶段和输出阶段存在一些差异,中间增益阶段的情况大致相同。 尽管存在这些差异,但T.H.D.与功率输出图在两者之间看起来是相同的。 他们的预期失真表现是相似的,但也许1875只是对其进行了更彻底的描述,这是否公平呢? 例如,LM1875数据表包括THD与Frequency,而LM的 则不包括。