请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM675 在“线程:LM1875”中讨论的其他部件,
您好,TI:
我计划使用LM675T来驱动低阻抗电感负载。 +/- 12V电源,+/- 0.5A自DC-10kHz,其中我的主要问题是信号保真度非常高:THD低和交叉失真低。 我找到了LM1875T的数据表,这两个芯片看起来非常相似,但不管有什么不同,我都不能从数据表中完全清楚地看出。 是否有人能描述两种车型之间最显著的差异,并建议哪一种车型在这种应用中工作得更好?
谢谢!
博士