https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/577875/pcm3060-power-up-sequence
部件号:PCM3060您好,
我想问您下面的开机顺序。
在数据表第41页上有以下有关它的说明。
虽然PCM3060有两条电源线,可以最大限度地发挥动态性能的潜力,但建议使用一个通用电源,即用于VCC的5V电源和用于VDD的VDD的3.3 -V电源(由用于VCC的5V电源产生),以避免意外问题,如闩锁, 电源定序错误。
关于这一点,让我提出一些折叠式的问题。
Q1)通电顺序为5V,下一个为3.3V。 (5V --> 3.3V上升)
这是否正确?
Q2)如果Q1为"是",如果我们执行相反的序列(3.3v -->5V),会发生什么情况?
是否会出现"闩锁"之类的问题?
感谢您的支持。
此致,