This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3060:开机顺序

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM3060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/577875/pcm3060-power-up-sequence

部件号:PCM3060

您好,

我想问您下面的开机顺序。

在数据表第41页上有以下有关它的说明。

虽然PCM3060有两条电源线,可以最大限度地发挥动态性能的潜力,但建议使用一个通用电源,即用于VCC的5V电源和用于VDD的VDD的3.3 -V电源(由用于VCC的5V电源产生),以避免意外问题,如闩锁, 电源定序错误。

 

关于这一点,让我提出一些折叠式的问题。

 

Q1)通电顺序为5V,下一个为3.3V。 (5V --> 3.3V上升)

      这是否正确?

 

Q2)如果Q1为"是",如果我们执行相反的序列(3.3v -->5V),会发生什么情况?

      是否会出现"闩锁"之类的问题?

 

感谢您的支持。

此致,

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,铃木山,

    数据表中的语句适用于3.3V电源来自5V电源的情况。 在此应用中,应先打开5V电源,然后再生成3.3V电源。 一旦3.3V电源 稳定,设备将退出电源接通复位状态,并进入正常操作模式。 如果在5V电源之前提供了3.3V电源,则在 模拟电源调谐之前,设备将尝试在重置初始化时完成电源。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    非常感谢您的回复!

    但是,我不是很理解,请允许我再次确认一下。

    -如果在5V之前施加3.3V电压,则在模拟电路未初始化的情况下进行通电复位。

     因此,此序列 将导致设备无法正常工作。

     但不会发生像"闩锁"这样的设备损坏。

     我 的理解是否正确?

    此致,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    让我确认关机顺序。

    在断电的情况下,我们应该先关闭3.3V电源,然后关闭5V电源吗? (3.3V --> 5V)

    或者可以先关闭5V电源,或者同时使用3.3V电源?

    也就是说,没有限制关机顺序?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,铃木山,

    只要在卸下电源之前将设备设置为重置状态,无论先断开哪个电源,设备都应能够正常运行。 如果器件正在运行,并且由于意外事件而断开电源,则在断开3.3V电源之前,5V电源可能会导致噪音伪影,如“弹出”或“咔嗒”声。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    感谢您的回复!

    我明白了。

    此致,