This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:通道C和amp;D负载不稳定问题

Guru**** 2927910 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3251, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/582447/tpa3255-channel-c-d-load-instability-problem

部件号:TPA3255
主题中讨论的其他部件:TPA3251

4个采样设备-运行BTL模式-通道C和D,加载时出现不稳定-典型4 - 8欧姆。 内部AVDD参考似乎变得不稳定- 输出脉冲更接近夹紧,即使信号不在夹紧附近。 卸载C和D时,通道A和B工作至规格-并无任何问题地进行夹紧。 不稳定发生在0.5V - 2V输入信号以及任何PVDD电源电压为30V - 51V时。  

我将IC更改为引脚下部电源设备的引脚:TPA3251在PVDD @ 32V下工作,此设备上不会出现问题!  

已遵循设备规格中建议的组件值和PCB布局。

您是否知道TPA3255设备存在任何可能导致此问题的问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:
    如果能获得一些详细信息以调试此问题,将会很有帮助。
    1. 您使用的LC过滤器的部件号是多少?
    2. 是否有适用于您的应用的示意图?
    我认为这可能有助于解释我们认为正在发生的事情。
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    1)使用1uF 450V直流聚丙烯电容器:EPCOS B3.2671万P4105K和4105和10uH环形电感器:在KS107-060A (27 mm 直径,14 mm 内径,9 mm 厚度)上构建,Sendust Toroid,14Turns 18号铜线。

    2)示意图为:e2e.ti.com/.../TPA3255-Amplifier-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    感谢您发送信息! 看起来您使用的是自定义电感器。 我怀疑电感器在电流较高时会降至5uH以下。

    1. 您是否有关于所用电感器的任何信息或测试数据?

    如果我们有一个电感与电流图解,那就太好了。 然后我们可以确保您使用的电感器将保持TPA3255的稳定。

    可能有足够的电感器变化,通道A和B上的电感器足够,如果这些电感器是手工制作的,则C和D上的电感器就不是。 这也解释了为什么您能够使用低功率TPA3251而不会出现问题–您在曲线上没有遇到相同的电流。

    查看示意图,一切看起来都很好,但我对C14之后的网络(含L3,C8,R1和C15的网络)有点困惑。 所以我的第二个问题是

    2. 您能否解释一下CON1之前的输出网络?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!
    感谢您的快速回复...
    电感器是定制的,不幸的是,我没有设备可以确定直流偏压高达13安培的电感。
    但是,这种不稳定问题始于低电流(即,低至0.5A,应用1KHz正弦波0dBu信号)。 OTW引脚在不稳定期间脉冲,输出应用了直流偏压,在大约570ms - 600ms的间隔时间内依次为正和负。
    根据Sendust Toroid核心规格,计算了预期电感,直流偏压为13A;它仅从20 % 10µH Ω 降至8µH Ω。 所以仍然在5µH的限度内。
    还尝试过其他电感器类型,包括22µH μ m型号的Sendust Toroid (19圈),重叠铁氧体磁鼓芯和Wurth WE-HCI 1890电感器-所有这些电感器都仍然显示不稳定。
    关于额外滤波- L3,6,8,10和C15, 22,35,47:这些为10MHz以上的频率提供额外的RFI滤波。 已发现这些是实现数字放大器产品CE和FCC合规性所必需的,该产品的多个放大器区域导线的长度要长于10 m。 铁氧体磁珠在100KHz时具有0.04 ohm阻抗,但在100MHz时为56ohm。 电容器为1nF 200V NPO 1206陶瓷。
    注意:电感器短路时-不稳定仍然存在。
    此致
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑到一些不稳定的示波器图像可能有用,信号电平实际上是10V/div -在探针上选择了10:1

    当我说它会捕获正负-这是大约中PVDD水平。

    与TI PCB建议不同的一点是,电感器的迹线长度不对称,因为我试图获得较窄的封装。 请参见原型图像。 也许这可能会有一些影响?

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:
    感谢您提供信息。 示波器镜头和布局绝对有用。
    1. 您能给我发送完整版式吗?
    2. 您能否解释导致您发送的示波器图像的测试? 输入内容是什么? 探头连接到什么?
    3. 您是否可以探测PWM输出? 使用示波器捕获此信息将非常有用。
    4. 您在第一篇文章中提到您有四个示例。 他们是否都表现出这种行为?
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    示波器CH1和CH2探针连接到8欧姆负载电阻器的左右+ve输出。 输出电平为10V pk - pk,应用了0.3VRMS 1KHz正弦波源。 示波器时基很慢,显示不稳定。  

    是的,TI样本库中的所有4个TPA3255样本在3个相同组装的PCB上都出现相同的问题。

    我将输出滤波器固定在印刷电路板下面,以便它们都具有相同的路径长度,并且电容器都具有极佳的0V连接-仍然存在不稳定-这排除了从PWM引脚到电感器的非对称轨迹长度。  

    我探测PWM输出- C和D通道 按预期运行-当进入剪辑时,它会产生脉冲。 但是更有趣的是,当我在不稳定期间探测通道C输入时,有一个偏差变异,这是我在放大器输出上看到的确切变异(具有21.5db增益)。  当我将此探针更改为1:1 (1M输入阻抗)时,不稳定变得不明显。  

    如果我从每个放大器输入中添加1M欧姆电阻以将其接地,它将变得稳定-但现在不对称地夹紧-首先撞击正极轨,同时信号水平会增加。  因此,我还应该尝试将每个输入的1M欧姆电阻连接到AVDD吗? AVDD是否具有合适的驱动阻抗-有效电阻仅为250Kohm。  

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      e2e.ti.com/.../2X150W.pdfHiDan,

    好的-不稳定只能用稳定状态1KHz正弦波源解决,我一播放常规节目音乐,问题就回来了。 在某种程度上,AVDD在TDA3255器件上有直流偏压故障,而同一主板中的TDA3251器件则没有。

    故障以大约550 - 600毫秒的速率发生。  如果AVDD电容器增加到4.7uF -则没有区别。  已附上示波器图像,显示AVDD故障及其如何影响输出偏置。 附加了几个示波器图像,显示故障- AVDD REF探头为CH3 (绿色),而CH1和CH2处于输出负载上-查看它们如何在电平明显不够大时获得较大的直流偏置移动,从而导致输出进入裁剪。

    还添加了PCB设计,因为您请求了它。

    希望你能帮你解决这个AVDD标号问题。  此引脚上的电容器是推荐的1µF 0603 X7R陶瓷电容器。  

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,David,

    在阅读完您的测试后,我想知道我们是否对运算放大器输入级的输出进行了彻底的调查。 如果输入有任何问题,放大器只会使其变大。 您能否验证我们在运算放大器的输出处获得良好的清洁信号?

    布局看起来也可能会导致一些问题。 接地轨迹环绕着设备,导致从放大器的模拟侧到电源侧的接地参考非常差。 我们需要注意设备基板上的接地电压偏移。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    OP-AMP输出清洁-故障不会出现在4个OP-AMP输出中的任何一个上。 在10µF Ω 电解电容器的放大器侧,会发生直流偏压故障。 Electrolyics是通用的Nichicon品牌部件。

    关于模拟接地参考。 我可以尝试切割底层接地平面。尝试将模拟接地平面更多地与电源接地平面隔离。 目前它是底层的一个非常坚固的平面。

    此致

    David

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我切割了顶层和底层的接地平面,这样,TDA3255正下方顶层的模拟和电源接地平面之间就只有一个连接。 不稳定仍然存在--也许更糟。

    我尝试了47µF Ω 电容器,而不是运算放大器输出和TDA3255输入之间的10µF Ω 电容器-它改变了浮故障周期,使其通常为3.6秒而不是600毫秒。

    此致
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    您是否可以在输入上尝试陶瓷盖而不是电解?

    我还看到,在您的原理图上,C24为47uF,我们通常 建议在VDD上为c_Bulk使用470uF。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!
    将Electro's更改为22µF 1206 X7R陶瓷-仍然存在故障。
    将C24更改为470µF Ω-仍有故障。

    此致
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    感谢您尝试这些建议。 我正在尝试收集尽可能多的信息来尝试诊断您的问题。 是否可以获取所有布局文件? 我们可以私下交换此信息。

    我能看到您的板上输入信号的波形,运算放大器的输出以及运算放大器输出/TDA3255输入的电容器之后的波形吗? 我想知道我们在哪里可以看到这些故障,在哪里看不到。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    您是否有Altium PCB文件的查看器?  我很高兴发送原型板的文件,我们如何私下交换此信息?

    原型板上有 同轴和/或Toslink数字音频-模拟转换,其输出I可通过外部电位计馈入模拟输入。 模拟输入将进入TPA3255之前的缓冲放大器。

    将很快收集所需的信号。

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    是的,我们可以查看Altium PCB文件。 我已向您发送朋友请求,允许我们离线进行一些对话并共享文件。
    我期待看到这些信号!

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    我只是想在E2E上提供一些详细信息,以防其他人遇到类似问题并发现自己在这篇帖子上。

    在进一步测试并脱机查看布局后,我们确定布局最有可能是导致问题的原因。 随附TPA32xx系列的一些布局提示。

    此致,

    Dane2e.ti.com/.../TPA32xx-Grounding-Notes.pptx