https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/584667/tpa3251d2evm-the-sound-of-tpa-3251
部件号:TPA3251D2EVM
完成2x80W功率放大器设计后,我对TPA 3251的声音方式有困难。 这是在对 2x100W功率放大器(受杂志好评),2x50W模拟功率放大器和2x12W低功率模拟放大器(由笔记本电脑19V电源供电)进行多次听声测试和比较后得出的结果。 这是我第一次为客户使用此芯片,我正在寻找改善其声音效果的方法。 该缺陷位于中端和低端频率。
我正在使用一对价值1500美元的50周年纪念型号扬声器。 在没有EQing的情况下演奏古典和柔和的爵士乐。 我的听声室很小,大约20英寸×20英寸。 低音和中频听起来很薄,缺乏深沉的低音冲压,温暖和饱满的感觉,透明度还可以。 很明显,即使不听音乐的人也能检测到巨大的差异。 带TPA3251的放大器的频率响应良好, -0.5dB/20Hz和-0.8dB/20kHz,负载为8欧姆。
在研究TPA3251D2EVM原理图后出现了一个问题, 我想知道应用后滤波器负反馈是否可以解决我的问题? TI是否测试过所有已插入R47,49,50,51,C73,74,75,76,R4,12,44和R46的EV板? 它们是什么值,它们如何影响放大器的整体增益? 谢谢!
唐英年
VAC-COM,Inc.