This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251D2EVM:TPA 3251的声音

Guru**** 2354590 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251, TPA3255
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/584667/tpa3251d2evm-the-sound-of-tpa-3251

部件号:TPA3251D2EVM

完成2x80W功率放大器设计后,我对TPA 3251的声音方式有困难。 这是在对 2x100W功率放大器(受杂志好评),2x50W模拟功率放大器和2x12W低功率模拟放大器(由笔记本电脑19V电源供电)进行多次听声测试和比较后得出的结果。  这是我第一次为客户使用此芯片,我正在寻找改善其声音效果的方法。 该缺陷位于中端和低端频率。

我正在使用一对价值1500美元的50周年纪念型号扬声器。  在没有EQing的情况下演奏古典和柔和的爵士乐。 我的听声室很小,大约20英寸×20英寸。  低音和中频听起来很薄,缺乏深沉的低音冲压,温暖和饱满的感觉,透明度还可以。  很明显,即使不听音乐的人也能检测到巨大的差异。  带TPA3251的放大器的频率响应良好, -0.5dB/20Hz和-0.8dB/20kHz,负载为8欧姆。  

在研究TPA3251D2EVM原理图后出现了一个问题, 我想知道应用后滤波器负反馈是否可以解决我的问题?  TI是否测试过所有已插入R47,49,50,51,C73,74,75,76,R4,12,44和R46的EV板?  它们是什么值,它们如何影响放大器的整体增益?  谢谢!

唐英年

VAC-COM,Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Engne,

    以下是TPA3251过滤后反馈的应用报告。
    www.ti.com/.../slaa702.pdf

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Dan。
    在查看SAA702有关PPFB设计的信息后,某些内容不会累加。 它表示使用TPA3255的电路的测量增益为12.2dB,仅为增益的4倍。 数据表显示此芯片的最大模拟输入电压为7Vpp,即2.5Vrms。 这意味着电路在BTL模式下每输出产生10Vrms或20Vrms。 8欧姆负载时为20V有效值,远低于芯片的150W额定值。 我错过了什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Engne,

     

    为了充分利用TPA3255的功率并达到设备的150W额定功率,您将获得一些增益补偿(请参阅应用说明的第5部分)。 通过更改设置中的某些组件,我们可以将系统增益恢复到21.5dB。

    请查看应用手册中的图5。 TPA3255显然能够达到150W。

    至于最大输入电压的问题,在这之前增加增益并不一定会将此器件的输入电压推至其最大值之上。 不要忘记R_In。

     

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到反馈电阻器在 文档前面部分的增益计算中更改为28K而不是18K。   这很有意义, 我将尝试添加外部PF反馈,看看 它是否也能改善声音效果。  低THD在纸张上看起来很好, 如果放大器不是音乐音,则仍然缺少一些东西。

    唐英年



    2017年3月31日上午11:05,您写道:

     
    来自TI E2E社区的消息

     

    Dan Kisling 回复 了TPA3251D2EVM:TPA 3251的声音

    您好,Engne,

     

    为了使用 TPA3255的全部功率 并获得 设备的150W额定功率,您将获得一些增益补偿 (请参阅应用说明的第5部分)。 通过更改设置中的某些组件 ,我们可以将系统增益恢复到21.5dB。

    请查看应用手册中的图5。 TPA3255 显然 能够达到150W。

    至于最大输入电压的问题,在这之前增加增益 并不一定会使此器件的输入电压高于 其最大值。 别忘了R_In。

     

    此致,








     
     

    您收到此通知是因为您订阅了论坛。   要仅取消订阅此线程, 请转到此处

    此帖子标记为垃圾邮件/滥用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    实验添加后滤波器反馈导致问题,芯片由于振动而进入保护。 很难驯服野兽。  我没有对Zobel网络C_Z和R_Z使用sla702文档中建议的组件值 ,而是尝试对C_Z使用较小的电容器  原因是 ,1.33uF电容在20kHz时的阻抗为6.7 欧姆,3.3 欧姆/R_Z和BTL输出中的两组电阻,这相当于在测试负载的同时添加5欧姆负载。  当将输出增加到20V有效值时,3.3 欧姆电阻器无法获得施加给它的56W功率,并且在测试20K信号时立即抽吸了1瓦电阻器。  

    唐英年

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Engne,

     

    如果您降低了C_z,我不会发现这些结果是意料之外的 如数据表的1.1 部分所述,Zobel网络是实现稳定性所必需的。

    即使使用建议的组件,在对系统进行剧烈测试时,您也可能会发现一些烧坏Zobel电阻器的问题。 应用手册是针对典型音频编写的,因此高电压完美正弦波可能会导致您出现问题。

    希望这能有所帮助!