This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:具有低频OTE故障

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/584145/tpa3255-has-fault-of-ote-with-low-frequency

部件号:TPA3255

您好,先生,

我设计了一个带TPA3255的放大器电路。

当 输入信号频率为1K时,系统在工作15秒后将出现故障(OTE)。 但是,当输入信号为10K时,系统可以工作20分钟。

电源:48V;

输入正弦Vpp:3.4V;

输出正弦Vpp:44V。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hao:

    您是否验证了1K和10K输入信号的输入正弦值为3.4 V? 您的来源使用什么?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    感谢您的回复。

    我已验证1K和10K输入信号的输入正弦为3.4 V。

    我的系统来自信号发生器和电源的输入信号是48 V开关电源。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hao:

    这种时间上的差异不是我所期望的。 不过,有相当多的项目会影响到这一点。 配置,负载,散热器都是原因。 您能否提供有关您的应用程序以及您如何遇到此问题的更多信息?

    谢谢!