主题中讨论的其他部件:PCM1864,
团队,
我使用的参考设计采用PCM1864-Q1。 我们正在准备使用dScope测试参考板,并且需要知道如何绕过主板上的PCM1864来对子系统进行某些隔离测试。
换言 之,我们需要将设备置于Hi-Z状态,以便我们可以在参考板仍连接在电路板上时,使用来自dScope的信号注入参考板(绕过PCM1864)(参见下图)。
我的问题是,如果输出(来自dScope)上有活动信号,通过软件(如10.3 .1.2 部分所述)将设备置于待机模式是否存在任何问题? 是否存在损坏设备的潜在危险?
以下是测试图片: