This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA1517:添加TPA1517,时,声音更小。

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA1517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/584123/tpa1517-when-add-tpa1517-the-sound-is-smaller

部件号:TPA1517

您好,

       我     在系统中使用5W/8ohm扬声器 ,它 支持3W/4ohm,,但添加TPA1517。时声音更小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,小剑:

    让我们举一个例子。 输入上添加了1kHz正弦波。 使用两个扬声器时  ,输入 信号相同,TPA1517中的增益固定,因此输出 电压 不会改变。 根据欧姆定律,   电阻较小的扬声器的输出功率较大。    

    对于5W/8ohm扬声器,8Ohm为电阻,5W为最大额定功率。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shawn Zheng,

           我 认为 这 肯定   是个错误,请 看  图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,小剑:
    TAP1517上的增益为20dB,因此语音应该更大。 请您向我展示TPA1517输入和输出的波形吗? 您是否可以通过比较波形来查看音频放大器上的增益? TPA1517上的电源有多大? 最大输出功率取决于电源电压。 请参见TPA1517数据表中的图19。 如果电源电压低,则最大输出功率不能高。 那么,如果您增加TPA1517上的电源,该怎么办?

    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    固定12伏电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,根据图19,使用12V电源和8欧姆负载时,最大输出功率小于2W。


    如果您需要更大的输出功率,请使用更高的电源。

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的系统中有12V和19V,没有18V,所以我可以选择任何部件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请在此页面中选择适当的模拟输入部件 。www.ti.com/.../analogue-input-amplifiers-product.page
    谢谢。