请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPA3118D2 团队成员,您好!
客户希望 将自举电容器(4个) 从0.22uF更改为0.47uF或1uF。 虽然我不认为TI可以建议更换电容器,但他们希望 TI提供以下建议。
1) 如果自举电容器从0.22uF更改为0.47uF或1uF,TPA3118是否存在任何问题? 我认为THD+N性能 将会改变。 正确吗? 如果正确,还有其他问题吗?
2)您是否认为从0.22uF变为0.47uF或1uF会导致TPA3118制动?
如果您想知道为什么我问您有关Bootstrap电容器的问题,我将在离线状态下发送电子邮件。
您的建议将会得到如此的肯定。
此致,
Akihisa Tamazaki