This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3140D2:TPA3140D2发现10k噪声问题

Guru**** 2513475 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3140D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/583116/tpa3140d2-tpa3140d2-found-10k-noise-issue

部件号:TPA3140D2

您好,先生,

我在TPA3140D2上遇到了噪音问题,请参阅以下测试波形。

我需要先检查一点吗?

我稍后将提供原理图和布局。

e2e.ti.com/.../TPA3140-noise_2D00_1.pdf

e2e.ti.com/.../TPA3140-noise_2D00_2.pdf

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    我们已尝试将C19/C20连接至GND或浮动,此噪音将消失。 你有什么想法吗?

    以下是原理图和布局。

    e2e.ti.com/.../WIFI_5F00_ASR_5F00_IO_5F00_V1.pdf

    e2e.ti.com/.../AMAZON_2D00_P1A_2D00_PCB.PDF

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    感谢您在E2E中提出问题。 在测试结果中,您的输出上有10kHz的噪声。 在这种情况下,放大器上没有输入信号 ,对吗?  

    当您浮动输入时,噪音消失,因此我 认为您需要检查输入 信号或输入电路。 有关输入电路,请参阅 我们的EVM设计  。http://www.ti.com/lit/ug/slou405/slou405.pdf

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    是的,检查TPA3140后,此噪音来自输入,但我们已重新安装除TPA3140相对组件之外的所有组件,它似乎是来自自身的噪音。
    这可能是由GND布局引起的吗?
    请帮助您检查布局是否符合TPA3140要求?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    生成您的PCB文件,就像AMP网络连接到charg_in,这是预期的吗? 我认为您需要检查输入电路以确保输入路径清洁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    我认为它不能连接到charg_in,您可以参考下图。

    现在,我们尝试断开C20,但仍然可以 测量引脚12上的10kHz噪声。

    我检查了几乎是布局符合布局指南。

    你有什么想法吗?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:
    感谢您的测量。 因此,即使两个输入引脚都是浮动的,输入引脚上也显示10kHz的噪声,对吗? 请按示波器显示波形吗? 噪音是否可能来自电源? 您是否检查了GND,GND设备是否足够干净? 我们以前从未在输入引脚上看到过10kHz的噪音。

    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    是的, 即使两个输入引脚都是浮动的, 输入引脚上也显示10kHz的噪声。 似乎有噪音  

    请参阅以下波形。 我检查布局指南下方的GND布局是否得到遵循...

    ' AVCC (引脚14)去耦电容器应连接到接地(GND)。 PVCC

    去耦电容器应连接到GND。 模拟接地和电源接地应连接在
    散热垫,应用作TPA3140D2的中央接地连接或星形接地。'

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:
    很抱歉,我可以看到图片,请使用丰富格式吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    仅供参考

    e2e.ti.com/.../1258.TPA3140-noise_2D00_1.pdf</s>3140

    e2e.ti.com/.../3324.TPA3140-noise_2D00_2.pdf</s>3140

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:
    您是否测量了GND和电源上的波形和频率频谱? 他们身上是否有10kHz的噪音?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    仅测量电源没有此噪音。 如果使用12伏蓄电池,仍可看到此10千赫。

    谢谢!
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    噪音问题 取决于设备还是主板? 换言之,如果使用同一主板上的另一个设备该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    您是想更换另一个TPA3140D2来检查症状吗?

    我们已经尝试了2~3件,但仍然可以找到这种10kkHz的噪声。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    我们已尝试更改SSCTRL引脚以连接GND,发现可以解决10kHz噪声,您是否有更多有关扩频和反相控制的详细信息?
    为什么会产生10kHz的噪音?

    谢谢!
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:
    当在TPA3140上启用扩频和去相控制时,THD性能只会降低约0.5dB。
    图片中显示的10kHz噪声非常大,我们认为它可能来自电源ro GND。 噪声与输入耦合,然后通过音频振幅上的36dB增益放大。 您可以尝试使用差分输入模式来缓解输入时的噪音。 此外,GNDING对于噪声缓解也非常重要,请同时检查主板上的GNDING性能。 在良好的GNDing和差分输入模式下,应大量消除10kHz的噪声。
    此致,
    郑少文