您好,先生,
我在TPA3140D2上遇到了噪音问题,请参阅以下测试波形。
我需要先检查一点吗?
我稍后将提供原理图和布局。
e2e.ti.com/.../TPA3140-noise_2D00_1.pdf
e2e.ti.com/.../TPA3140-noise_2D00_2.pdf
谢谢!
Jeff
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,先生,
我在TPA3140D2上遇到了噪音问题,请参阅以下测试波形。
我需要先检查一点吗?
我稍后将提供原理图和布局。
e2e.ti.com/.../TPA3140-noise_2D00_1.pdf
e2e.ti.com/.../TPA3140-noise_2D00_2.pdf
谢谢!
Jeff
您好,先生,
我们已尝试将C19/C20连接至GND或浮动,此噪音将消失。 你有什么想法吗?
以下是原理图和布局。
e2e.ti.com/.../WIFI_5F00_ASR_5F00_IO_5F00_V1.pdf
e2e.ti.com/.../AMAZON_2D00_P1A_2D00_PCB.PDF
谢谢!
Jeff
您好,Jeff:
感谢您在E2E中提出问题。 在测试结果中,您的输出上有10kHz的噪声。 在这种情况下,放大器上没有输入信号 ,对吗?
当您浮动输入时,噪音消失,因此我 认为您需要检查输入 信号或输入电路。 有关输入电路,请参阅 我们的EVM设计 。http://www.ti.com/lit/ug/slou405/slou405.pdf
此致,
郑少文
Shawn您好!
是的, 即使两个输入引脚都是浮动的, 输入引脚上也显示10kHz的噪声。 似乎有噪音
请参阅以下波形。 我检查布局指南下方的GND布局是否得到遵循...
' AVCC (引脚14)去耦电容器应连接到接地(GND)。 PVCC
去耦电容器应连接到GND。 模拟接地和电源接地应连接在
散热垫,应用作TPA3140D2的中央接地连接或星形接地。'
谢谢!
Jeff
Shawn您好!
仅供参考