This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:工作正常,但有大量HF噪声

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255EVM, TPA3255
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/581614/tpa3255evm-works-great-but-lots-of-hf-noise

部件号:TPA3255EVM
主题中讨论的其他部件: TPA3255

刚刚开始在差分输入/差分输出模式(立体声)中测试TPA3255EVM,结果很好,只是我们在800kHz范围内获得了大量振荡。 我们没有触及时钟频率,也没有触及其他任何内容。 使用收到的电路板(更改2个差分跳线除外)。 是否有任何线索?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John,您好,要澄清一下,您在输出上看到的是800kHz? 您能否为我提供有关振荡位置和测试设置的更多信息? 这不是正常现象。
    此致,

    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve,在输出上测量振荡,而不是在输入上测量。 输出端接纯电阻40欧姆(我们有独特的音频应用)。 电源为50V。 在使用AP进行测试时,在22kHz带宽下,THD为.THD 004 % ,但在500kHz带宽下,THD升至4 %。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John,

    一些事情:

    1.请先测量LC滤波器之前的PWM切换频率,然后告诉我们您看到的内容。
    2.我们预计振荡可能是PWM切换频率的第二功能。 通常这不是问题,因为我们主要关注高达20kHz的音频波段。 您的应用是什么?
    3.请向我们发送一个振荡后LC滤波器的屏幕截图,给定从AP到TPA3255的单音输入,类似于1kHz。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    订阅此线程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam:

    1) 下面是滤波器PWMA-A之前的切换频率

    2) 这里是1 kHz输出波形,具有明显的HF噪声。

    3) 下面是输出上的噪音的屏幕截图。 抱歉,它不是800kHz范围,而是460kHz PWM频率。 输出上约7Vpp的切换噪声。 我们使用的是diff-in,diff-out。 这是正常/可接受的行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John,

    输出电压纹波不是我们指定的,因为它高度依赖于客户的输出LC滤波器,负载和类似设备。

    我们关注的最高负载为8欧姆。

    如果您看到的输出电压纹波是一个问题,您可以尝试使用更高级别的LC滤波器来控制更多的更高频率内容。

    此致,

    -Adam