请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCM5121 主题中讨论的其他部件: TPA3116D2
您好,团队,
在PCM5121的数据表中,典型电路显示一个470ohm,2.2nF RC滤波器,我了解这是为了滤除 Δ-Σ DAC发出的高频噪声, 但我不知道,如果在PCM5121之后使用TPA3116,我们是否可以移除此RC滤波器,因为无法听到高频噪音。 检查TPA3116的数据表,其输入级还具有低通滤波器。
我们之所以要移除RC滤波器,是因为TPA3116是差分输入,而PCM5121是单端输出,我担心TPA3116输入处的RC可能会导致此部件的输入不匹配,从而导致产生杂音。
谢谢!