请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5186A 主题中讨论的其他部件: TAS5176
工具/软件:Starterware
大家好,音频人员
我们在运行此EVM时遇到了问题。 尽管加载了安装文件夹中提供的cfg文件,但它不会发出声音。 已尝试了2组相同问题。
这是一个十分紧迫的问题。 我们 无法继续设计此设备。 您能否建议如何使此EVM正常工作?
此外,TAS5186A是否像TAS5176一样支持3x BTL?
如果是,模式引脚M2/M3应设置为1/0?
Rgds
开尔文