This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TAS5186A:TAS5086-5186V6评估5186评估模块(EVM)-无声音

Guru**** 2550920 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5186A, TAS5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/581728/starterware-tas5186a-tas5086-5186v6-evaluation-module-evm---no-sound

部件号:TAS5186A
主题中讨论的其他部件: TAS5176

工具/软件:Starterware

大家好,音频人员

我们在运行此EVM时遇到了问题。 尽管加载了安装文件夹中提供的cfg文件,但它不会发出声音。 已尝试了2组相同问题。

这是一个十分紧迫的问题。 我们 无法继续设计此设备。 您能否建议如何使此EVM正常工作?

此外,TAS5186A是否像TAS5176一样支持3x BTL?

如果是,模式引脚M2/M3应设置为1/0?

Rgds
开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开氏

    我目前没有EVM可供您确认,但我正在获得一个EVM。  

    您在每个电源上看到的电流是多少?

    您在MCLK,SDIN和LRCLK系列上看到了什么?

    静音和PDN信号的状态是什么?

    您是否看到任何SD或OTW错误报告?

    如何与输入USB板连接?

    此致,

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    开氏

    我知道文档对此有点困惑。 我已经弄明白了!

    我按照以下指南操作,并获得了音频输出: proddms.itg.ti.com/.../slla280.pdf

    我正在对PSU连接器上的引脚1应用30V,对引脚2应用15V,并将引脚3和4接地。

    将模拟音频输入到CH 1+2,数字输入选择开关在同轴位置时,我从左前和右前获得音频。 使用其他模拟输入,我可以从其他通道获取音频。

    输入光学输入在数字输入选择开关处于OPT位置时,我将音频输出所有通道。

    如果您需要任何帮助,请告诉我。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚当

    感谢您提供快速入门文档,我第一次就听到了声音。 太棒了!

    最后一个问题,TAS5186A是否像TAS5176一样支持3.0 BTL?

    Rgds
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开氏

    遗憾的是,这一观点没有得到支持。  

    此致,

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开氏

    我正在研究这件事,以便找到替代解决方案,请给我一些时间。

    此致,

    -Adam