This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766MRMTEVM:如何使调整设置保持在主板上

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: PUREPATH-CMBEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/582679/tas5766mrmtevm-how-to-make-tuning-settings-stay-on-the-board

部件号:TAS5766MRMTEVM

您好,

我设置了SMART Amp评估 TAS5766MRMTEVM 板,它通过  USB连接连接至Pure PATH主板PurePath-CMBEVM和我的计算机。 从PPC-3 GUI中,我可以设置均衡器以优化扬声器的性能。 如果我从PPC-3 GUI应用程序播放测试信号,我的扬声器的频率会变平。 如果我在电脑上播放来自其他应用程序的测试信号,扬声器会发出声音,但不包括EQ补偿,因此频率响应不是平坦的。  

我想知道如何将EQ设置加载到主板上?  PurePath-CMBEVM 和 TAS5766MRMTEVM 组合是否允许我这样做?  

如果需要任何额外的主板,请告诉我哪一个?

TI是否有一个板,我可以在其中加载EQ设置,调谐将保持在板上,这意味着该板可以在调谐打开时自行启动?

我在主板的原理图上看到了自启动功能的提及,但没有关于此功能的其他参考或文档。 请您对此功能发表评论。

谢谢!

Lan Nguyen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,LAN,

    尽管PPCMB (修订版 f),则尚未发布相应的固件。

    目前,保留设置的唯一方法是使用PPC3中的“End System Integration”(终端系统集成)磁贴,然后选择“Dump Current State into a Header File”(将当前状态转储到头文件)。

    此外,您可以考虑使用PPC3中的快照功能作为要保存的调谐记录。

    此致,

    徐耀华

    德州仪器(TI)