您好,
我设置了SMART Amp评估 TAS5766MRMTEVM 板,它通过 USB连接连接至Pure PATH主板PurePath-CMBEVM和我的计算机。 从PPC-3 GUI中,我可以设置均衡器以优化扬声器的性能。 如果我从PPC-3 GUI应用程序播放测试信号,我的扬声器的频率会变平。 如果我在电脑上播放来自其他应用程序的测试信号,扬声器会发出声音,但不包括EQ补偿,因此频率响应不是平坦的。
我想知道如何将EQ设置加载到主板上? PurePath-CMBEVM 和 TAS5766MRMTEVM 组合是否允许我这样做?
如果需要任何额外的主板,请告诉我哪一个?
TI是否有一个板,我可以在其中加载EQ设置,调谐将保持在板上,这意味着该板可以在调谐打开时自行启动?
我在主板的原理图上看到了自启动功能的提及,但没有关于此功能的其他参考或文档。 请您对此功能发表评论。
谢谢!
Lan Nguyen