https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/583159/pga2500-vin-2vrms-2-88vp
部件号:PGA2500在“线程: PGA2505”中讨论的其它部件
尊敬的技术支持团队:
我想 将输入电压=2Vrms (2.88Vp)与PGA2500配合使用。
当增益为10dB时,意味着理想输出电压为2*10`(10/20)=6.325Vrms。
然后输出电压+ 和输出电压为
vp_dif=Vout有效值*2*root (2)= 6.325 * 2 * 1.414 = 17.890Vpp
vp_dif= 17.890 /2 = 8.945V
vp_dif=|Vout +- Vout -|,因此Vout +或Vout -=+/-4.473V (VCM=0V)。
数据表显示输出电压的范围:从(VA−+Va 0.9)到(VA+−0.9)
因此,输出电压为+/-4.1V (VA+=5V和VA-=-5V)。
我想理想的输出在我的条件下非常大,因此它将是一个很大的失真。
计算是否正确?
我认为输出电压 低于4Vrms会更好,因为 下图显示4Vrms输出下THD+N良好。
此致,
TTD