主题中讨论的其他部件: TPS6.5916万
工具/软件:Linux
您好,
我们设计的单板计算机采用 AM5718。 我们提供音频接口,用于将音频输出驱动到扬声器。 为此,我们使用TLV320AIC3104。 音频IC对I2C无响应。
我们已经验证了CRO中的I2C时钟和数据线。 这些都是正确的。 在同一总线上,我们有电源管理IC TPS6.5916万,TMP传感器和RTC。 所有这些都正常工作。 我们还将I2C SCL和SDA的时序和峰值与峰值值进行了比较,并将TI DRA7XX EVM进行了比较。 两者都是匹配的。 AS TLV320AIC3104音频IC不响应I2C。 以下是接口详细信息,
连接至3.3V的DRVDD,IOVDD,MICBIAS
重置连接至3.3V
DIN与来自MCASP3的AXR0连接
Dout通过MCASP3与AXR1连接
BCLK与来自MCASP3的ACLKX连接
WCLK从MCASP3与AFSX连接
MCLK通过XREF2从处理器连接
DIN和BCLK通过向下拉
DVDD与1.8V连接
我们无法与TLV320AIC3104的I2C通信。 访问芯片时出错,消息正在发出。 任何人都能给出建议。 actullay我们的全部硬件已准备就绪,可满足生产需求。只有此部件存在问题。
谢谢,此致,
N.V.Subbaiah