This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:PCM5102A CAN't输出音频问题

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/583165/pcm5102a-pcm5102a-can-t-output-audio-issue

部件号:PCM5102A

我遇到了I2S信号正常工作时无音频输出的问题。 我应该检查哪个部件?

CPVDD/AVDD/DVDD全部为3.3V,内部1.8V LDO也具有输出电压。

VNEG或CAPP/CAPM电压是否异常? 正常电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    PCM5102A具有内部开机重置功能,可将设备保持重置状态,直至电源稳定且输入时钟有效。 通常,在时钟和电源均有效时,此部件在正常操作中不需要进一步配置。 请I²S共享在I ² C端口中使用的时钟频率,以便我们验证该速率是否对设备有效? 此外,如果您没有使用设备的软静音功能,则需要确保XSMT引脚连接到AVDD,否则DAC的输出将被静音。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附MCLK/BCK/LRCK/数据波形,XSMT与3.3V连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您提供信息。 设备正常运行时钟似乎正确,因此问题可能出在其他地方。 能否请您分享主板的示意图,以验证与PCM5102A相关的所有信息是否正常? 您可以将文件发送到diego.melendez@ti.com。 另一件要检查的事情是输出信号,您是否有可以分享的DAC输出捕获信息,以便我们了解根本原因?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师