我遇到了I2S信号正常工作时无音频输出的问题。 我应该检查哪个部件?
CPVDD/AVDD/DVDD全部为3.3V,内部1.8V LDO也具有输出电压。
VNEG或CAPP/CAPM电压是否异常? 正常电压是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!
PCM5102A具有内部开机重置功能,可将设备保持重置状态,直至电源稳定且输入时钟有效。 通常,在时钟和电源均有效时,此部件在正常操作中不需要进一步配置。 请I²S共享在I ² C端口中使用的时钟频率,以便我们验证该速率是否对设备有效? 此外,如果您没有使用设备的软静音功能,则需要确保XSMT引脚连接到AVDD,否则DAC的输出将被静音。
此致,
-Diego Mel é ndez López ñ a
音频应用工程师
您好,
感谢您提供信息。 设备正常运行时钟似乎正确,因此问题可能出在其他地方。 能否请您分享主板的示意图,以验证与PCM5102A相关的所有信息是否正常? 您可以将文件发送到diego.melendez@ti.com。 另一件要检查的事情是输出信号,您是否有可以分享的DAC输出捕获信息,以便我们了解根本原因?
此致,
-Diego Mel é ndez López ñ a
音频应用工程师