This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4.858万:LM4.858万输出保护和信号电平

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2100P1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/583283/lm48580-lm48580-output-protection-and-signal-levels

部件号:LM4.858万
主题中讨论的其他部件: TPA2100P1

我有一些在数据表中找不到的问题:

 

扬声器输出电流是否受限或短路保护,是差分还是单端,还是两者都有?

 

每个输出+和输出信号是否围绕地面居中,或者是否存在偏移?  (我假设它是BTL类型的输出。)

 

连接到扬声器的串联电阻器应该是什么额定功率?  我们正在驱动一个C=0.87uF的压电式扬声器,并串联使用两个5.11ohm 0603电阻器,这对我来说似乎太低了。  对于压电扬声器,我的理解是大多数实际功率在电阻器中耗散(取决于压电ESR)。  因此,对于31Vpp输出的此部件,这是~10-11W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    此设备可防止短路,在消除短路情况后,设备将恢复正常操作。
    LM4.858万的BTL输出类似于下图,其中OUT+和OUT-为粉红色和黄色线条。 差分BTL输出将减去OUT+- OUT-。

    您可以在本文档中使用一些公式: www.ti.com/.../slos595.pdf ,第10页。 压电扬声器电容性行为往往会在高频下产生短路,串行电阻器用于避免这种情况。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊万

    为了澄清,OUT+/OUT-输出对GND和彼此之间的短路是否受到保护?

    那么,输出+和输出-在1/2增压电源电压时,始终都有正直流偏压,正确吗? (图解中的~+15Vdc。) 但是,尽管蓝色图解是BTL输出,但它似乎有偏倚。 为什么?

    非常感谢。
    Don Diez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊万

    使用串联电阻器与使用电阻器和电感器之间的效率是否有很大差异? 我指的是您提供的TPA2100P1数据表中的措辞。

    非常感谢。
    Don
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Don,您好!

    是的,输出受到保护,可防止对地短路和对彼此短路。
    蓝色图是Vbst波形。 对于BTL输出,您需要减去其他两个图解。
    效率差异是由于电流流经电阻器。 来自电阻器电感器负载的电流需求较低。 尽管这两种载荷之间没有比较性的文档。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)