请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM4.858万 主题中讨论的其他部件: TPA2100P1
我有一些在数据表中找不到的问题:
扬声器输出电流是否受限或短路保护,是差分还是单端,还是两者都有?
每个输出+和输出信号是否围绕地面居中,或者是否存在偏移? (我假设它是BTL类型的输出。)
连接到扬声器的串联电阻器应该是什么额定功率? 我们正在驱动一个C=0.87uF的压电式扬声器,并串联使用两个5.11ohm 0603电阻器,这对我来说似乎太低了。 对于压电扬声器,我的理解是大多数实际功率在电阻器中耗散(取决于压电ESR)。 因此,对于31Vpp输出的此部件,这是~10-11W。