This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:需要为TAS5731M提供散热器建议

Guru**** 2517020 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/582561/tas5731m-need-heat-sink-suggestion-for-the-tas5731m

部件号:TAS5731M

您好,先生:

如果客户想要添加散热器以降低TAS5731M的工作温度,您是否建议我们将散热器放在TAS5731M封装的顶部,还是放在TAS5731M的另一侧暴露的散热片区域下?

谢谢,此致,

陈耀恩

2017年20月03日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne:

    TAS5731M是一个垫板向下设备,因此该设备底部暴露的散热垫将PCB用作散热器。 在指定的工作条件和良好的PCB布线条件下,主板将提供足够的热质量来散热器件中的热量。 首先,我会检查PCB布局是否是冷却设备的最佳方式。 在设备顶部添加散热器有助于冷却设备,但如果PCB布局良好,则不必这样做。 至于您关于将散热器放在顶部或底部的问题,这取决于PCB的具体布局,而不是我们通常对压板装置所做的事情,因此我很难回答。

    最佳,

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细说明,Alex。 我会在客户的主板文件可用时通过电子邮件发送...Wayne Chen